This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:VIN 33V 或更高版本的 TPS26620仿真

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237081/tps2662-tps26620-simulation-of-vin-33v-or-higher

器件型号:TPS2662

VIN 33V 或更高电压的 TPS26620仿真

你好。

使用[TPS26620 -设计计算器 Rev1p0]计算 UVLO 和 OVP。
我使用 SLVMCR7.ZIP TPS26620 PSpice 瞬态模型进行了仿真。

在 Vin 为32VDC 或更低的条件下进行的仿真、结果符合预期。
但在输入电压为33VDC 或更高的条件下、无论 OVP 如何、电子开关都会关闭。

这是仿真模型的问题吗?
或者 TPS26620是否在33VDC 以上的电压下不可用?

如果是仿真模型问题、您对解决方案有什么想法吗?

感谢你的帮助。
此致。

e2e.ti.com/.../TPS26620_5F00_OVP_5F00_UVLO_5F00_SIM.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki:

    您能否共享仿真文件进行检查?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    SLVMCR7.ZIP
    修改了 R1、R2、R3和 V1。

    感谢你的帮助。
    此致。

    e2e.ti.com/.../TPS26620_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki:

    看起来像是模型有一些问题。 您能否尝试使用其他变体模型。 我们需要一些时间来修复模型。 您还可以使用 EVM 进行评估。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、作为临时测量、我使用 TPS26622模型进行了仿真。
    TPS26624还具有相同的问题、仅供参考。
    感谢你的帮助。
    此致。