This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:LMZM23601SILT

Guru**** 2501725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229132/lmzm23601-lmzm23601silt

器件型号:LMZM23601

您好! 与此链接中提出的问题类似: https://e2e.ti.com/f/1/t/1121716

我有一个 LM6201器件具有4B A 的标记、而数据表中指定了4B。  这种行为合适吗? 是否应该修改数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正:我有一个 LMZM23601SILT……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ireen:

    让我来咨询产品工程师、我会给您回复。

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard! 请在这项调查方面取得任何进展? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ireen:

    Richard 目前不在办公室、 他将在 返回后立即提供更新。  

    此致、

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 是否有人可以覆盖并提供此查询的最新信息? 已经超过一周了、该器件已暂停、等待确认使用安全。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ireen:

    很抱歉耽误你的时间。 我再次向产品工程师询问此案例。

    谢谢、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ireen:

    您能从客户处获得批次信息吗? 他们可以将标签的图像发送到卷带或盒子上。

    此致、

    沙拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shahram! 我只买了几个(30个)、它包装在一个小型的防静电 袋中。 我无法为您提供卷带或盒子上的标签。

    顺便说一下、这只是对这一类似案例的后续调查: https://e2e.ti.com/f/1/t/1121716

    谢谢。

    伊伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ireen:

    您能否了解他们是直接从 TI 还是授权经销商处购买的这种材料。 必须有一些文档/发票或指示物料信息的东西。  

    谢谢。

    沙拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们从供应商处购买的标签。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我正在与制造部门核实。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shahram。 有新消息? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ireen:

    上周由于节假日、我们的生产已停产。 他们预计会在本周回来,我会跟进以获得确认。 从我到目前为止看到的情况来看、这就是制造部门标记商品的方式。 但是、我需要从他们那里获得确认。

    此致、

    沙拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ireen:  

    我们已确认制造部门已按照客户提供的图片所示标记这些器件。  如果在图中从右向左读取标记(从右上角的引脚1开始)、则"A"与引脚1指示灯相邻、我们会看到"4B" 代码后跟其余代码。 在数据表中、字母"a"首先代表"4B"代码、然后是其余代码。 因此,字母"A"与引脚1相邻,数据表中也显示,字母"A"是引脚1的第一个字母(A 4B,... )。  

    希望这一点很清楚。  

     

    此致、

    沙拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!