This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:查看原理图、了解简化 CC/CV 应用的 TPS54231

Guru**** 2579875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237244/tps54231-check-schematic-with-tps54231-for-simplely-cc-cv-application

器件型号:TPS54231

大家好、

我的客户想要将 TPS54231 CC/CV 功能用于充电器应用。

客户请参阅以下应用手册。  

https://www.ti.com/lit/an/slva551/slva551.pdf?ts=1684138530727&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DCC%252FCV%2526nr%253D718

但因为一些应用增加了新函数。 您能帮助检查接地平面图、电流检测是否可以工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    "我不知道你在想什么。" Rsns 为芯片提供必要的闭环反馈、以维持基于恒流(CC)的充电。 如果将 Rsns 短路、我认为无法实现 CC 充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    GND 和2S-GND 不连接。 请忽略短路。 如果是、原理图可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您只需在负载侧添加一些电路、以实现滤波和保护吗?

    图片不清晰、无法看到零部件参数。 总的来说、我不能预见到风险。