This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:使用 TPS25750的流程图

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237300/bq25790-flow-chart-using-with-tps25750

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件: TPS25750

大家好、

让我总结一下 TPS25750-BQ25790在不同用例中的运行流程、如果我的理解有误、请指出。  尤其是 BQ25790的行为。

无 MCU:

EEPROM 是必需的。 TPS25750读取 EEPROM、TPS25750作为 I2C 主机写入 BQ25790设置。

使用 MCU:

MCU 作为 I2C 主机在 TPS25750上将设置写入 I2C 从设备。 那么 TPS25750就不能成为 I2C 主机。 因此 MCU 必须写入 BQ25790设置。

是否超出正确范围?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi-San:

    在这两种情况下、TPS25750都将通过 I2C3m 与 BQ25790通信。

    MCU 将配置写入到 TPS25750至 I2C2s、然后 TPS25750通过 I2C3m 与 BQ25790进行通信。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我忽略了 TPS25750、它有两个 I2C 端口用于从设备和主设备。 谢谢。