This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5871-Q1:PRI_RDY 和 SEC_RDY 的含义

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237235/ucc5871-q1-the-meaning-of-pri_rdy-and-sec_rdy

器件型号:UCC5871-Q1

您好专家

如何理解 PRI_RDY (STATUS2寄存器)和 SEC_RDY (STATUS4寄存器)的含义/函数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    当驱动器的初级侧电源有效且已成功完成上电 BIST 时、PRI_RDY 位会变为高电平。

    当驱动器次级侧具有有效电源并且成功完成了上电 BIST 并  与初级侧建立了通信时、SEC_RDY 位会变为高电平

    这些位不应用作故障指示、而只用于确认上电已完成。

    此致、

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错