This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:何时不是短路?

Guru**** 2846020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236364/lp8733-when-is-a-short-circuit-not-a-short-circuit

器件型号:LP8733

您好、TI 论坛:

我正在尝试找出我发现的问题的根本原因、我可以使用一些帮助。 我有一个使用 LP873347 PMIC 的 PCB。 每次电路板最初为其加电时、它都无法完全导通、但它的功能足以让我通过 I2C 与 LP873347进行通信。 在通过 I2C 通信时、我可以看到它报告了 LDO 0故障。 具体而言、我得到以下存储器映射输出:
    
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef    
00:02 47 07 2c 07 2c 39 43 07 04 01 c0 A2 0c c0   ?G?、?、9C???????????
10:C1 00 47 6c 01 7f 00 04 00 40 00 02 00 cc C0   ?.GL???.@……
20:95 01 dd 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ??..........

我已确认 LDO 0未短接。 实际上、当我通过将0x18设置为0x01来复位芯片时、PCB 正确启动、一切都按预期工作。

由于这些线索、我重新检查了我的设计、并意识到我在 LDO 0:3.4uF 上意外地放置了过多的电容、这绝对大于2.7uF 允许的最大值。 我移除了电源轨上的2.2uF 电容器、但仍然会看到上面描述的行为: 初始电源时、PCB 无法完全导通(大概是因为 LP873347认为 LDO 0短路并将所有内容都保留在复位状态)、但如果我复位 LP873347、一切都会正常。

是否有人对可能导致此行为的其他因素有任何想法? 实际上、我期望移除电容器来解决该问题、但没有骰子。 数据表中所说的唯一可能导致此误差的因素是吗? " LDO0输出电压低于短路阈值电平超过1ms"?