This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:18W 时的 PoE

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23882, TIDA-00465, TPS23754, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234376/tps23754-poe-at-18w

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件:TPS23861TPS23882TIDA-00465TPS23756

大家好、

一位客户正在研究开发一款具有18W 功耗和最大100MBit/s 最大功率的 RFID 读取器 PoE PD。 您能否检查以下陈述是否正确?

  1. 需要的 PoE 类型和等级:IEEE 802.3at (替代名称:2类、PoE+)功率等级4 (PSE = 30W、PD = 12.95W–25.5W)
  2. 最低 PD 功率(12.95W)并不 意味着 PD 实际上必须始终承担12.95W 的最小功率、如果没有(例如待机模式)、PSE 会断电。 但这意味着至少必须达到12.95W 才能达到 PD、才能符合分类要求。
  3. 只需要2个引脚对、不需要4个引脚对(适用于3类和4类)

它们需要小尺寸解决方案。 您是否还为此提供以下设计建议?

PSE: TIDA-00465

PD: TPS23754EVM-420

谢谢!

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franz:  

    对于 PSE 端、我推荐 TPS23861或 TPS23882 (B)。 请参阅以下内容了解更多详细信息:

    TPS23861:4通道、2类、2线对802.3at、自主模式、0.255Ohm Rsense。 对于较小的设计、TIDA-00465应该是适用的。

    TPS23882 (B):8通道、3类、2线对802.3bt、带"B"型号的自主模式、0.2 Ω Rsense、与 FIRMPSE 兼容

    让 PD 专家循环检查您提供的陈述并为设计提供建议。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franz:
    陈述1和3似乎是正确的、但为了进一步澄清陈述2:

    PD 不必消耗至少12.95W 的功率即可正常工作、它可能具有更低的功耗。
    只要高于 PSE 的维持功率特征要求、570mW:
    (802.3at 标准为10mA、57V * 10mA = 570mW)

    12.95W 值更多地被视为3级器件的上限、而不是4级器件的严格下限。
    例如、4类 PD 可以消耗较低的功率、例如5W。

    对于 PD、您链接的 TPS23754设计会很适合。
    希望这对您有所帮助。

    此致!
    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在此期间购买了一个 TPS23756演示板。 它使用5V 输出。  但我们也在考虑24V/1A 输出。 您是否有此类应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernhard、您好!  
    TPS23756将用于24V 输出。 遗憾的是、我们手头没有任何适用于24V 应用的参考设计、
    但 我们确实设计了 TPS23756与 TIDA-00091

    我不确定这是否回答了您的要求、但请告诉我、我是否能进一步帮助您!

    此致!
    莎拉