This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:与 TPSM63603典型特性相关的数据

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236818/tpsm63603-data-regarding-typical-characteristics-for-tpsm63603

器件型号:TPSM63603

在 TPSM63603中 、我找不到 Vin=5V 或5.3V 的典型特性。如果为 上述电压提供数据、会很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您可以指定输出电压和开关频率、我们或许能够为您获取一些数据。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入电压为5.3V 时、输出电压为3.6V、并且-5V、我也希望输出电压大于或等于它能够提供的负电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将需要找到一个 EVM 并获取该数据。

    这可能需要几天的时间。

    感谢您的耐心等待。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请查看所附数据。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../efficiency_5F00_plots.xlsx