This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:来自 TPS7A26 3.3V LDO 电源正常状态的外部使能信号

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A26, LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236343/lm3880-external-enable-signal-from-power-good-of-tps7a26-3-3v-ldo

器件型号:LM3880
主题中讨论的其他器件:TPS7A26

是否建议将 TPS7A26 +3.3V 输出用作 LM3880的 VCC、并将同一  TPS7A26的电源正常输出用作"外部使能信号"、如 LM3880数据表第16页的图8-5所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumyadeep:

    可以、可以将 TPS7A26用于此目的。  

    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在使用单个+12V 直流输入电源的应用中、我无法使用 LM3880设计断电排序。 当关闭+12V 电源时、到 LM3880的 VCC 也将关闭、因此由使能信号控制的断电排序将不起作用。 请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumyadeep:  

    我不太明白。 您是否在寻求一种 VIN 虽已关断但仍具有 VCC 为 LM3880供电的解决方案?
    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的答复。 是的、如果单个 VIN (+12V)突然关闭、是否可以通过任何方法在没有任何其他单独 VIN 为 LM3880供电的情况下、使用 LM3880执行断电时序? 实际上、我计划使用  TPS7A26 从 +12V VIN 生成+3.3V 和 PG 信号。 正如您在之前的回复中确认的、这对于上电序列是可行的。 但后来我意识到断电排序可能不适用于此方案、因为 LM3880的+3.3V VCC 也会与+12V 一起立即关闭。 我的应用是在射频功率放大器加电和断电期间对漏极和栅极电压进行排序。 任何建议都很好。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumyadeep:  

    我想您不能这样做。 当您关闭 VIN 电源时、没有其他电源可以为3.3V 供电、从而实现 VCC 和 PG 使能。  

    此致!

    瑞安