This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22676:自举电容器电压要求

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237474/lm22676-bootstrap-cap-voltage-requirement

器件型号:LM22676

我使用的是  LM22676MR-5.0、我 想知道自举电容器的电压是多少?  这是从 BOOT 引脚到 SW 引脚的电容。  会是 Vin 吗?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    启动电容器将充电至大约5V 至6V。

    谢谢