This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:OTG 的 DRP 支持

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236849/tps25750-drp-support-for-otg

器件型号:TPS25750

大家好、

我的客户正在寻找无需任何固件开发的 USB-C 充电解决方案。

另一个要求是 OTG 支持(适用于 USB)记忆棒。

 TPS25750是否 支持该功能以及是否需要任何其他器件(即 CC 控制器)来启用 USB-C 上的 OTG?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    TPS25750在此方面会是一款不错的器件。 不需要固件开发、相反具有易于遵循的 GUI、您可以通过选择几个框/答案问题来设置配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您能否确认  TPS25750在 DRP 模式下不需要进行任何固件开发(除 GUI 外)?

    它是否可以像在 PD 模式下一样、无需外部微控制器即可作为独立应用运行?

    是否可以根据插入的设备(充电器/USB 记忆棒)在角色之间自动切换?

    Br、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。 您将需要外部 EEPROM 来将 GUI 生成的固件映像加载到 TPS25750上。  加载此映像后、PD 控制器将独立运行、包括能够根据连接的内容交换角色