This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92520-Q1:当'同一引脚之一'开路时会发生什么情况?

Guru**** 678420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236392/tps92520-q1-what-happened-if-one-of-the-same-pin-is-open

器件型号:TPS92520-Q1

专家、您好!

     器件中有4个 PGND、4个 VIN、2个 GND、2个 SW1、2 SW2。它们是否在内部连接? 其中一个 PIN 打开时是否存在任何问题?

   也有 V5D 和 V5A、它们是否内部连接?其中一个 PIN 开路时是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    致远市

    我相信您在寻找的是引脚 FMEA 报告、该报告是受控项目、您可以通过 mysecure 进行访问。  如果您没有访问权限,那么我们的营销人员可以授予您访问权限。  我已经将此操作分配给与此主题相关的人员。

    -弗朗西斯·豪德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、fhoude、

      很抱歉、您提到我找不到"mysecure"、您可以说明我可以在哪里找到它吗?或者您可以通过电子邮件分享该文件吗?

      我的地址是: zhiyuan.zhang@valeo.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将您的请求转发给营销工程师、以便您可以访问引脚 FMEA 报告

    -弗朗西斯·豪德