请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92520-Q1 专家、您好!
器件中有4个 PGND、4个 VIN、2个 GND、2个 SW1、2 SW2。它们是否在内部连接? 其中一个 PIN 打开时是否存在任何问题?
也有 V5D 和 V5A、它们是否内部连接?其中一个 PIN 开路时是否有任何问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家、您好!
器件中有4个 PGND、4个 VIN、2个 GND、2个 SW1、2 SW2。它们是否在内部连接? 其中一个 PIN 打开时是否存在任何问题?
也有 V5D 和 V5A、它们是否内部连接?其中一个 PIN 开路时是否有任何问题?