This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63610-Q1:LM63610的使用

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235807/lm63610-q1-the-usage-of-lm63610

器件型号:LM63610-Q1

我有一个项目在以下情况下需要5V:

1.输入6.8~19V,输出电压5V 或稍高(外部电源,考虑电缆损耗),输出电流0~0.5A。

我们需要获得良好的 EMC 性能、那么您对 SYNC/MODE 配置和电源线圈选择有何建议呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我已附上此器件的计算器工具。

    客户可以使用该工具来定制设计。

    请使用正确的客户值更新工具。

    可以使用 Webench 设计器设计 EMI 滤波器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    已连接

    谢谢

    e2e.ti.com/.../LM636x5_5F00_calculator.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在上面的工具中、您将使用 LM63610下拉菜单中的 LM63615。

    谢谢