This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:有关高级负载共享控制器的问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239306/ucc39002-question-on-advanced-load-share-controller

器件型号:UCC39002

大家好、  

阅读用户指南《 UCC39002高级负载共享控制器参考设计》时我有一些问题

您能帮我理解我们如何得到以下公式吗?  

谢谢!

温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    感谢您关注 UCC39002 load=share 控制器。  

    用户指南中的等式与 UCC39002数据表第17页的等式基本一样。  尽管一些变量名称不同、但 功能增益块是相同的。    如两个文档中所述、负载共享环路的单位增益(0dB)穿越频率应至少比电源模块电压环路增益的0dB 穿越频率低一个十倍频程。  这可确保共享环路在响应瞬态事件期间不会干扰电压调节。  因此、根据测量电源模块的频率响应并选择低于1-2个十进制的交叉目标来识别共享环路交叉频率。  

    为了确保这一点、负载共享模块的总开环增益必须是所选分频频率下模块增益的倒数。  由于负载共享误差放大器是跨导型放大器、因此可以使用大电容器来生成模块增益的倒数、以便模块增益与共享增益的组合在所选 频率处产生统一。  零点也是针对该频率的、以便共享环路的相位不会使电压环路增益滚降。  已知零点频率的位置、实现该目标(CEAO)所需的电容值由第一个圆圈公式计算。  注意、如果该方程的两侧均被 CEAO 除以、则表明在所选穿越频率下、所有增益的乘积= 1。   

    第二个圆圈公式表示、误差放大器的频率响应是放大器的跨导与其 复数负载阻抗的乘积。   
    由于负载阻抗是与 A C 串联的 R IN、因此误差放大器的净增益是频率的函数、直流处具有极点(0Hz)、1/(2*PI*REAo*CEAO)处具有零点。   
    误差放大器增益的相移在零点下方为-90度、在零点处为-45度、在零点上方为每十倍频程为0度、这不会影响电源模块在交叉处的频率响应。

    我希望这将澄清这两个方程。   

    此致、
    乌尔里希