This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65020:上电问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238217/tps65020-power-up-issue

器件型号:TPS65020

你(们)好。

客户在通电过程中发现问题。 如下图所示。 在上电期间、我们发现 PWM 有时会中断、从而导致上电干扰。 蓝色波形为 VDCDC2、黄色波形为 PWM 波形。 
您可以帮助分析这个问题并提出一些建议吗? 非常感谢!




谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rayna、

    我仍在研究这一问题。 同时:

    1) 1)您能  向客户提供此 E2E 主题中的建议吗? 似乎另一位客户过去遇到过此问题。

    2) 2)此问题是否仅在 DCDC2上发生? 或者这一行为是否也出现在 DCDC1/3中?  

    此致!

    大卫·马丁内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martinez:

    这也是 Mindray 问题。 这个问题已经存在很长时间了、但细节还未讨论过。

    时钟发生错误。

    我们还发现、如果 DEFDCx 连接到 GND、则不会出现加电干扰。 如果使用外部电阻器、则会出现干扰问题。

    因此、我想知道这是不是由外部电阻器设计错误造成的、比如电阻过大或有任何问题。

    此外、毛刺脉冲表明 PWM 开关将在某个时间停止、因此另一个猜测可能是 UVLO 或触发内部的任何保护。

    由于我没有 EVM、我想知道您能否为更多实验提供一些建议。 您可以帮助检查反馈电路以确认 PWM 何时可能会停止。

    谢谢!

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ruixin、

    因此、我想知道这是不是由外部电阻器设计错误造成的、比如电阻过大或有任何问题。

    [/报价]

    1) 1)根据数据表、电阻器没有问题。 它们的总和低于1M 欧姆。

    2) 2)我将您的原理图与 EVM 原理图进行了比较、我认为没有任何突出的错误。 客户是否探测了输入电压或输出电流以了解它们在此期间的变化? 看到这可能表明是否触发了任何保护。  

    3) 3)这是否会影响器件功能? 我与我的团队中的其他一些成员交谈过、他们说这可能与器件的软启动功能有关。 由于这是一个旧器件、可能不值得研究它是否不会损害器件功能、尤其是因为该器件上的资源有限。

    谢谢。

    大卫·马丁内斯