This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:需要提升电流输出

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239150/tps5430-need-to-boost-the-current-output

器件型号:TPS5430

大家好。  

我将为板中的 TPS5430提供一个电源、即24VDC、30mA。  

现在、我使用数据表中的参考设计将其转换为3.3VDC (成功实现)。

我需要的输出负载电流为600mA。  

我必须使用外部电源、因为板载电源只有30mA。

有什么想法,我怎样才能增加输出侧的电流,而使用我的板载电源。

我是否可以在输入到输出之间使用许多稳压器中使用的晶体管(例如此处连接的晶体管)?

请提前帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我想我需要对您的设置做一些澄清。

    您能否简单介绍一下您想要实现的目标。

    谢谢