This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:电池平衡间隔

Guru**** 2540850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239580/bq76942-cell-balance-interval

器件型号:BQ76942

客户正在测试电池平衡功能。



1. TH3 "过热"后、充电 MOS 在8.4秒后关断、9.34秒后电池平衡失效。

2.调整可调电阻恢复正常的工作状态,充电状态会在3.28秒后恢复,然后电芯平衡会在17.64秒后恢复。

Cell Balance Interval 配置为20s。

这是正常的吗? 尤其是对于 OTC?

此外、电芯平衡间隔计数器会在正常工作状态/睡眠模式下继续计数? 即使处于保护 B/C/D 状态?

我已经阅读了数据表中的相关说明。

"该器件会以 Settings:Cell Balancing 的间隔评估继续平衡的条件

配置:Cell Balance Interval。 例如、如果器件配置为在充电期间避免平衡、并且

在电池组开始充电时进行平衡时、平衡将继续进行、直到间隔计时器到期、

被禁用。 当自主电池平衡正在进行时、与继续或停止平衡相关的条件会变为

在每个 Settings:Cell Balancing Config:Cell Balance Interval 重新评估。 "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    您能为我澄清几件事吗:

    1. 在提问是否正常的时候、您是指关断 MOS 和电芯均衡所花的时间吗?
    2. 是获得电池平衡常量值的时间还是时间是否根据不同的测试而波动?
    3. 您在 Settings:Protections:OTD:Delay 寄存器中的延迟时间是多少? 此字段用于控制 OTC 抛出故障之前的等待时间。

    为了回答您关于睡眠期间计数器的第二个问题、如果启用了睡眠期间平衡、计数器将继续计数。 可通过启用 Settings:Cell Balancing Config:Balancing Configuration"[CB_SLEEP] 和[CB_NOSLEEP]位来设置此参数。 如果在睡眠期间未启用平衡、该器件将完成其为平衡而开启的间隔、然后在检测到睡眠模式时禁用计数器。 如果在睡眠期间启用该功能、则由于电池电压的延迟轮询、电池电压采集速度将会变慢、但电池仍会在每个间隔期间尝试平衡。

    此致!

    A·内德尔费尔德