This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656-Q1:BQ79656-Q1电池平衡配置会导致电池电压读数的测量问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79656-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236235/bq79656-q1-bq79656-q1-cell-balancing-configuration-creates-problem-of-measurement-of-cell-voltage-readings

器件型号:BQ79656-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们将在我们的项目中使用 BQ79656-Q1 AFE。  我们通过 UART 与 MCU 进行通信。 我们将测量16节电池电压和8个 GPIO 温度、电池电压和电池电流。

问题陈述是、当我们启用电池平衡功能时、我们面临电池电压读数不起作用的问题。

请找到用于电池平衡的以下逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!

    感谢您与我们联系。  当您说电池电压读数不起作用时、您能否更具体一点?  

    寄存器是 恢复到它们的复位值还是归零?  电压读数是否存在偏移? 在代码中、是否在电池平衡的同时运行 Vcell 读数?  

    使用电池平衡功能时、当电芯和器件之间拉取电流时、电压读数可能会出现偏移。 这种用于平衡电池的拉力可能会导致在 CB 循环期间读数关闭。  

    此致!  

    费尔南多·多明格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晚上好!

    感谢您的快速响应。

    电芯电压读数不起作用意味着寄存器读数值变为零。 我们正在使用电池平衡来读取电池电压读数、并且我们未添加偏移。 如何区分 CB 周期偏移与电压读数。

    如何在电池平衡处于自动模式时增加电压读数中的偏移。

    您能解释一下启用电池平衡时读取电池电压的过程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好!

    当尝试在电池平衡(CB)期间读取电压时、可能会导致异常值。 我们建议暂停 CB 并施加一些延迟、以使 CB 引脚稳定(约30ms)、从而获得更准确的 Vcell 电压读数。 然后恢复电池平衡。

    此致!
    费尔南多·多明格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!

    我能请您分享逻辑分析仪日志以进一步调试该问题吗?  

    此致!

    费尔南多·多明格斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的费尔南多:

    很抱歉这么晚才回复。

    请查看随附的上述请求的屏幕截图。 我们仍然面临着这个问题。

    请提供重要反馈、以解决电池平衡问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!

    不用担心,谢谢您提供的信息。 从您发送的日志中、我假设橙色表示器件的 RX 侧、红色表示 TX 侧、未显示任何响应。
    让我们后退一步、您是否能够正确地唤醒并自动对器件进行寻址? 如果未正确寻址设备或设备(具体取决于在堆栈中连接的设备数量)、则将无法与它们正常通信。  

    此致!

    费尔南多·多明格斯