This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:电流监控器引脚电压与实际 Iout 不匹配

Guru**** 2814465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238763/lm5117-current-monitor-pin-voltage-does-not-match-with-the-real-iout

器件型号:LM5117

您好、TI 团队

我正在使用 LM5117PMH/NOPB 来提供直流输出+纯阻性负载+ DAC 作为反馈控制。 从数据表中、我找到了电流监控器引脚公式。  

I 将(I_peak + I_valley)简化为(2 * I_average_out)。 在本例中、AS = 20常数、Rs = 24m Ω。 我的 VCM = 1.61V、因此、计算得出的 I_OUT =  1.68A。 但是、电子负载测量的实际电流输出为3.13A。 我有错误的公式吗?  

这是我的测试条件: VIN = 48VDC、Vout = 40.6VDC、Iout=3.13A。 即使我将输出电压和电流降低到20W、VCM 仍然是错误的。 我的原理图如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    "AS"是电流检测增益、为10  

    -EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    即使我使用 AS = 10、输出仍然是错误的。 那么、我想知道公式有误、或者我的电路有一些问题吗? 这是我的最新电路

    将 VCCDIS 悬空可禁用外部 VCC 电源。 并仅使用内部 VCC 电源。  

    2.将 DEMB 连接到3V3 GPIO 或 VCC (6.2V)。 因此它始终是 CCM 模式。  

    当 Iout = 0.15 - 0.3A 时、Vcm = 0.95 - 1V

    当 Iout = 0.47A 时、Vcm = 1.09V
    当 Iout = 0.83A 时、Vcm = 1.19V


    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,施泰文  

    如果电感器电流变为负值或系统在 DCM 下工作、则电流监控器无效。  

    -EL