This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:唤醒配套 MCU 的方法

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238714/bq4050-method-to-wakeup-a-companion-mcu

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

您好!

我们正在研发一款电池产品、该产品将 BQ4050用作其 BMS。

产品还应具有配套 MCU、用于在电池处于充电或放电状态时监控电池。

我知道我可以使用 LED 信号在 MCU 处于充电状态时将其唤醒。

但是、我找不到有关如何在电池放电时唤醒 MCU 的信息、而不会通过通信反复轮询 BMS。

因此、如果 BMS 正在放电电流、是否有可用于从睡眠信号唤醒 MCU 的方法/信号?

类似地、BQ4050是否有信号来指示 BQ4050处于关断模式? BTP_INT 信号是否可用于此目的?

谢谢。此致、

A·西利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre:

    我假设您正在使用 LEDCHG 功能、其行为类似于充电中断。 BQ4050没有相应的功能、您需要使用最新的 BQ40Z50固件版本之一才能实现 GPIO 可配置性、即您可以根据寄存器位设置中断。

    一旦电量监测计关断、一切都将关闭、电量监测计无法发送中断。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的答复。

    对于双下、GPIO 引脚会是低电平? 如果需要、只要监测计不处于关断模式、GPIO 引脚是否可以设置为默认高电平?

    谢谢。此致、

    A·西利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre:

    GPIO 引脚在关断时将处于高阻抗状态。 对于可拆卸电池组、您将能够在 PRES 上看到脉冲、不确定这是不是您可以使用的、因为这是一个脉冲。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 GPIO 置于高阻抗模式不应成为问题、因为下拉电阻器应能够在关断模式下将其拉低。

    但尚未准确了解 PRES 引脚的功能。 它是否用于从 BMS 上完全移除电池的电池组?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre:

    是的、您可以这么做、这需要外部逻辑。

    是的、PRES 引脚用于确定是否已将电池组插入系统。 短时间内、它每250ms 产生一次脉冲。

    此致、

    怀亚特·凯勒