This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:电池过度放电且电压低至4.2V 时出现加电问题

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239423/bq25886-power-on-issue-when-the-battery-over-discharge-and-voltage-down-to-4-2v

器件型号:BQ25886

大家好、

当 Vbattery 放电到4.2V 时,芯片似乎进入了一种特定的模式,在这种模式下输入无法  为电池充电,而 STAT/PG 的 LED 亮起。  如果我们断开电池、则 VSYS=0并且 VBATTER=0。  

您对故障排除有什么建议吗? 谢谢。

此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,苔丝,

    STAT 开启意味着充电正在进行中、PG/开启意味着良好的输入源。

    但是、在4.2V 电压下、您可能会处于 VBAT_SHORT 的边界处。 在涓流充电期间、充电电流的典型值为100mA。 如果对电池进行更多的充电、会出现什么情况?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔