This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18509Q5B NexFET 和 GANFET 之间的差异

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239253/csd18509q5b-difference-between-nexfet-and-ganfet

您好!

 NexFET 与 GANFET 之间的区别是什么? 对于无人机应用、我们应该使用 GANFET 而不是 NexFET 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogini:

    谢谢咨询。 TI NexFET 是硅功率 MOSFET。 GANFET 是一款氮化镓(GaN) FET、 目前、TI 不制造任何分立式 GaN 器件。 与我们的分立式功率 MOSFET (NexFET)不同、TI 的所有 GaN 产品都将驱动器和600V 至650V GaN FET 集成到一个封装中。 分立式 GaN FET 可从其他半导体公司购买、但成本通常高于硅 FET。 GaN 器件的电荷通常低于同类硅 FET、并且可以在更高的开关频率下运行。 硅 FET 仍然具有很高的成本竞争力、并且在电机驱动应用中可提供良好的性能。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用