This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:通过 ADC 进行输出电压监控的原始寄存器值

Guru**** 2837070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237742/ucd9090a-raw-register-value-for-vout-monitoring-thru-adc

器件型号:UCD9090A

大家好、

在 GUI 中、我可以提取原始寄存器值吗?  

VOUTn 引脚上的电压将以图形形式显示在 GUI 中。 我想知道是否也可以在 GUI 中提取数字代码中的原始 ADC 输出值。

否则、我们是否为客户提供寄存器映射、以便客户可以通过 I2C 访问该寄存器?

此致、

埃拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是的、您可以读取原始值。 请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/slva385的第4节

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的信息。 在评估阶段、客户希望使用 I2C 接口、而不是 PMBus 注释。 您能帮助提供寄存器映射、以便他们可以 通过 I2C 寻址直接访问 Vout 寄存器吗?

    -艾拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    不存在寄存器映射、他们必须遵循 PMBus 命令参考 https://www.ti.com/lit/pdf/slvu352 才能读取。

    I2C 接口或 PMBus 无关紧要、它们必须遵循前面回复中所述的协议。

    此致

    颐和