请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51200 请分享 MPN 的环境温度: TPS51200
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Aditi:
建议的自然通风条件下的工作温度(Ta)为-40°C 至85°C。 这可以 在 此处链接的数据表第5页的第6.3节中看到。
谢谢。
字段