This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:TPS548D22中的输出噪声/不稳定

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232662/tps548d22-output-noise-unstable-in-tps548d22

器件型号:TPS548D22

您好!

 我的客户将 TPS548D22用于具有 FPGA 的0.85V 输出、40A 应用。 请检查在轻负载条件下连接的电路和波形。

https://drive.google.com/drive/folders/1I2gkKqkCKEj3i4JOz7W94IiMy7uBwnoj

1.波形看起来正常吗? 他们的电路上有任何设计问题?

2.当负载开启时,输出电压将降至0.6V,FPGA 将无法正常工作。 有任何意见或测试为客户?

感谢您的友好帮助。

此致、

G·滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    除了过流之外、我不认为输出应该下降至0.6V 的任何原因、而且当 ILIM 到 GND 的电流值为154kΩ μ A 时、电流限制应该远远超过40A。

    除了某些开关转换噪声外、我在您发送的示波器影片中看不到任何有意义的内容。

    纵观该设计、存在大量的电解/聚合物电容、但如果不知道其 ESR、则很难估计其对环路的影响。  不过、根据当前设计、建议尽量移除2个甚至4个大容量输出电容器。  仅100μF 6 μ F 电容器的环路带宽有点高、因此我不会将所有电容器全部移除、但移除几个可能有助于降低频率性能。

    您是否有可以缓慢增加的电子负载以确定转换器是否在任何负载、FPGA 的满载甚至只是在启动负载时出现问题?

    是在 TPS548D22的输出端还是在负载下测量到600mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    #1. 我已经移除了输出端的几乎所有额外电容器、但输出电压仍然接近0.6V。

    #2. 我在负载和 TPS548D22两侧测量了电压电平、但电压都约为0.6V。

    #3. 我还使用 FPGA 读取0.85V 电压电平、回读值也约为0.6V。

    有什么建议吗?

    谢谢。

    Br

    YC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电路板上选择单个接地点、可以任意选择、我们只需要一个公共电压基准。  将电压表的负极端子连接到该点。  现在使用电压表的正极端子测量以下点并记录这些点。

    1) PVIN

    2) 2) VDD

    3) VSEL

    4) ILIM

    5) AGND

    6) 6) PGND

    7) RSN

    8) RSP

    9)软件

    10) VOSNS

    11) 11)电感器端子上的 VCC_INT_+0.85_Pre

    12) 12) R372端子上的 VCC_INT_+0.85

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) PVIN:12V

    2) 2) VDD:12V

    3) VSEL:~1.2V

    4) ILIM:~0.6V

    5) 5) AGND:~0V

    6) 6) PGND:~0V

    7) RSN:~0V、有一些纹波

    8) 8) RSP:~0.6V、有一些纹波

    9) 9) SW:峰值纹波、请参阅图片

    10) VOSNS:~0.6V、带纹波

    11)电感器端子上的 VCC_INT_+0.85_Pre:~0.6V、具有巨大的尖峰类型纹波、请参阅图片

    12) R372端子处的 VCC_INT_+0.85:~0.6V、纹波要小得多、请参阅图片

    RSNRSPVCC_INT_+0.85VOSNS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOUT 上似乎存在一些与开关节点转换相对应的非常严重的尖峰。

    我没有看到开关节点、但我建议查看 TPS548D22的接地和输出电容器。

    您可以尝试将 C897从1nF 提高到6.8nF、以改善其在这些高峰频率的滤波效应。

    以200ns/div 速率显示的开关节点视图有助于查看是否存在某些情况、但在650kHz 开关频率下、电压输出应该为0.85V。