This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:IC -短路。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238417/tps55340-ic---short-circuit

器件型号:TPS55340

团队成员

  • 输入: 5V
  • 输出: 6.5V@2A

我使用 PN:TPS55340

启用 IC 后、整个输出短路。 我想知道、原理图中存在任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的留言。 您能否添加您看到的行为的更多详细信息? 您是否看到输出电压下降了? 电压或输出过冲时的电流? 您能否分享 SS、FB、EN 和输出电压的电压范围? 我们期待收到您的回复。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz Mueller

    感谢您的答复。  

    电路板上存在焊接问题。  

    我们已经解决了它。