请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55340 团队成员
- 输入: 5V
- 输出: 6.5V@2A
我使用 PN:TPS55340。
启用 IC 后、整个输出短路。 我想知道、原理图中存在任何问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.