This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872-Q1:Webench 仿真和放大器;PSpice 模型

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62872-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239418/tps62872-q1-webench-simulation-pspice-model

器件型号:TPS62872-Q1

早上好!

我与您联系是因为我无法模拟我的 TPS62872-Q1应用。

事实上,webench 没有模拟这个零件,这对我来说是个问题。 在 设计工具和仿真中、在 PSpice 上有 AVG 仿真、在 Simplis 上有瞬态。

但是、我的公司负担不起 Simplis 的许可证、而且对于演示版本来说、仿真太复杂。  

今天、我只能对波特图进行仿真。  是不是因为此组件太新?  

是否可以使用 TPS62872-Q1瞬态分析的 PSpice 模型?  

或者是否有任何其他方法来模拟瞬态?  

感谢您的支持、

此致、

O·埃马努埃利

Centum T&S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    很抱歉这里有问题。

    我们目前正在开发 PSPICE 模型、在 TI.com 上发布可能需要一些时间。 同时、我们可以帮助您进行瞬态仿真。

    请告知我们您的瞬态仿真运行条件。 我将帮助您提供来自 SIMPLIS 的仿真结果。

    如果数据是机密信息、我会建议通过电子邮件分享。 我已经给您发送了详细信息。

    谢谢。

    Tanvee