This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930EVM:BQ76930EVM 原理图查询

Guru**** 2797295 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231072/bq76930evm-bq76930evm-schematic-query

器件型号:BQ76930EVM

您好  

我有关于 BQ76930EVM 的疑问

1、 R3和 C3的作用似乎与 D6的作用相同。 我可以移除 D6或 R3和 C3吗?

2、  D42、 Q33和 Q36的功能是什么?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    1- R3和 C3是电源引脚的推荐滤波器元件的一部分。 请参阅下面的 D6信息。 如需更多信息、请参阅  视频




    Q33的用途是与 D41一起添加一个压降、以 降低 Q38、Q40和 Q42的栅极电压( 设计指南)。 我假设 D42的用途相同、即降低 Q39、Q41、Q43的栅极电压。

    我将邀请系统工程师、他为解决 Q36相关问题创建了此参考设计。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Q36的目的是加快提取和排出 Q39栅极上的电荷、以便实际应用中可以需要 Q39的截止速度、调整 R91的值可以改变 FET 的截止速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    感谢你的帮助。

    仍有查询需要您的帮助。

    1、D6是反激式二极管、如 EVM 用户指南 www.ti.com/.../slvu924d.pdf 第27页所述
    如果放电 FET 通过大电流和电池组端子上的大电感负载快速关断、则电感可能会在电池组端子上产生高电压。 D6会将电压限制在 PACK-端子附近。

     D6如何将电压限制在 PACK-端子附近?

    2、 能否使用 Q36、但将 PACK 直接与 Q35的引脚3连接?

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      当放电 FET 关断时、D6将正向偏置、因为电流将继续通过 D6从 PACK-流向 PACK+、由于其正向偏置、PACK-电压钳位到 PACK+、这就是 PACK-电压受限的方式。

      我尚未尝试将 Q35的引脚3直接连接到 GND、建议进行仿真以检查结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!  

    感谢您的答复。

    我进行了一个简短的测试、使用 D6对 BMS 进行了测试、但 P-电压未钳位到 BAT (我认为它应该是 BAT、而不是 PACK+)。 P-的电压是 BAT 的两倍。 为什么?

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您是否有短路测试图、在 P29的原理图中、当放电路径切断时、PACK-应钳位到 BATT+、由于 D6的响应延迟、可以在 PACK-上观察到短暂的高电平脉冲、 但应迅速被 D6钳位、选择 D6时应具有适当的正向钳位响应速度、这样短脉冲不会损坏电路中的其他元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    感谢你的帮助。

    波形和原理图如下所示:

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      看起来这可能是由输出滤波电容器充当自举电容器在其上的电荷放电之前引起的、您是否在二极管的阴极引脚上具有波形?