This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810EVM-003:UCC28810EVM-001 -需要单级反激式 EVM

Guru**** 1472595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810EVM-003
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237690/ucc28810evm-003-ucc28810evm-001---need-a-single-stage-flyback-evm

器件型号:UCC28810EVM-003

大家好、

我们是否仍有 UCC28810EVM-001? 我可以在哪里应用它?

如果不是、是否可以将 UCC28810EVM-003修改为单级反激? 怎么做?

谢谢。

BRS、

弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我在任何地方都看不到 UCC28810EVM-001。 对于单级 PFC 反激式示例、请查看 PMP10155。

    我希望这可以回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluu344b/sluu344b.pdf?ts=1686751176787&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Fproduct%252Fzh-cn%252FUCC28810

    可以在 TI.com 上找到:

    https://www.ti.com/product/UCC28810

    客户需要首先对其进行评估。

    BRS、

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    除了-003 EVM、目前没有库存或补货计划。 我可以看到我们是否有一些撒谎。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:  

    另一方面、感谢可以将003 EVM 修改为单级反激吗?

    客户只需在反激式电路中评估此器件。

    BRS、

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    如果您想将 EVM -003看作纯粹的反激式、则 EVM 指南第4页的 EVM 原理图中包含了有关如何在不使用升压跟随器的情况下使用它以及使用 PFC+到 GND 作为负载的说明。  

    这是您尝试做的事情吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JACK、

    但在 EVM -003中、UCC28810D 控制 PFC 级、UCC28811D 控制降压级、TPS92020D 控制反激。  PFC+到 GND 似乎无法直接控制反激。

    客户想要的是 UCC 28810数据表中的电路图:

    BRS、

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    这就是为什么我建议遵循 PMP10155

    这似乎是您的客户希望执行的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    抱歉、您输错了、我确认您是对的。 感谢你的帮助。 这里没问题。

    BRS、

    弗朗西斯