This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS6508641 Buck6输出6V 至8V 异常

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650864
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232990/tps650864-tps6508641-buck6-output-6-8v-abnormally

器件型号:TPS650864

您好、TI 专家:

我们使用 TPS6508641RSKT 并借助 Xilinx XCZU2EG 设计了一款新电路板。

原理图与参考设计相同。 但当我们为电路板加电时、TPS6508641的 buck6输出6-8V 异常、而不是1.8V。

我搜索 TI 论坛、发现以下主题几乎是与我们遇到的问题和 SW 引脚波形相同的。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085907/tps650864-tps6508641-sw6-output-high

但上面的线程没有任何人可以使用的结论。

您能帮助我们解决这个问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安慧:

    我们应该从该线程中完成一些相同的步骤作为开始。

    您能否提供原理图的 PDF 版本、在其中我们可以清楚地看到 PMIC 和外部组件的所有连接? 您还能否提供显示 Buck5、Buck2、Buck1和 Buck6的上电序列的示波器捕获?

    数据表上的等式(第9.2.1节设计要求)用于计算每个降压控制器(Buck1/2/6)的电感器以及输出电容和 ILIM 电阻的位置?   

    请注意、您链接的主题提供了许多尝试和调试问题的建议、即

    • 移除所有 PMIC 电源轨上的负载(如果可能)、并获取上电捕获。 这将有助于确定问题是否来自某些外部连接
    • 在将 CTLx 引脚拉高之前、请确保 VSYS 输入稳定。

    我将研究其中的一些建议、因为可能是该主题中的问题已得到实际解决、但前一张海报并未确认解决方案。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James

     感谢您的回复。 我们已经在我的线程中找到了问题的根本原因。

    我们认为、对于 TPS650864器件、我们在 ILIM6的引脚45上用于 buck6的电阻器(2.37Kohm 1%)过小、无法正常工作。 我们将此电阻器从2.37k Ω 更改为20k Ω、然后降压6输出的预期电压为1.8V。

    我们查看数据表 ,找到以下描述:

    "如果 RILIM 对于所选的电感器和电压条件过低、则空载时的纹波电流将触发负电流限制、强制低侧 FET 关断。 由于电流限制被触发产生的不规则占空比、这最终将导致输出电压增加至高于目标调节点。'

    因此、我们认为" ILIM6电阻的欧姆值太小"是根本原因。 但根据 Alinx ACU3EG/ACU2CG 电路板参考设计选择2.37k Ω 的值。 其中可能有一些错误。 此问题导致我们通过输出过压烧坏了三个 XCZU2EG 器件。

    因此、无论它是什么、我们都将重新计算合适的 ILIM6电阻值。

    以上是我们提供的最新情况。

    谢谢。