This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808A-2:来自 TPS2812D 的 VDD 电源

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2808A-2, TPS2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231977/ucc2808a-2-vdd-supply-from-tps2812d

器件型号:UCC2808A-2
主题中讨论的其他器件: TPS2812

 您好!

UCC2808A-2D 是否由 TPS2812D 中的 LDO 供电?

-输入电压:典型24V (10.8V ~ 30V)
-输出电压: 48V
-输出功率:高达150W

Webench 推荐 UCC2808A-2D 和 TPS2812D。

然而、输入电压超过 UCC2808A-2D 输入范围、它需要另一个电源。

TPS2812D 具有内部 LDO、输出为11.4V。

它是否可用于 UCC2808A-2D VDD?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    UCC2808A-2D 的建议工作电压范围为5V 至14V。 UVLO 阈值为4.5V。

    为什么栅极驱动器的输出端有1V 齐纳二极管? 这可能会抑制正常运行。

    我希望这可以回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    当 TPS2812输入为~30V 时、您下降了 V_LDO=30V-11.4V=18.6V。UCC2808A-2需要 I_q=2mA、因此仅由于偏置 UCC2808A-2、TPS2812的功耗为~37mW。 您需要将 TPS2812中耗散的附加功率计算为 VCC*ICC +[2*(Qg*VCC*F)],并将其与 UCC2808A-2所需的37 mW 相加,并确保根据以下内容可以:

    如果功率耗散过高、我建议修改变压器以提供自举绕组、从而在启动后为 UCC2808A-2提供偏置。 下面的应用电路中显示了这一点:

    此致、

    史蒂夫·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我想确切地知道 UCC2808A-2的输入电压范围是多少、

    1.产品说明书内容

    2. 网页内容

    奇怪的是、为什么网页和数据表的内容不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki-Yong:

    我将修复 Webench 错误、使其显示正确范围。 数据表是正确的。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC2808A-2数据表中插入的典型应用图显示 VIN 为36V 至72V。

    UCC2808A-2是否在内部有齐纳二极管、因此可接受高于14V 的电压?

    在同一数据表中看到不同的 VIN 令人困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki-Yong:

    是的、存在齐纳二极管。 在上面的原理图中、51kOhm 1/4W 电阻器限制了电流。 VDD 引脚。 这是启动电路。 控制器运行后、上面突出显示的辅助绕组为 IC 供电。  

    我希望这可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下所有内容均来自 UCCx808A 低功耗电流模式推挽 PWM 数据表(修订版 F).pdf 文件。 (https://www.ti.com/product/ko-kr/UCC2808A-2)

    我知道我之前已经提出过几次这个问题、但请澄清一下。

    为什么同一数据表中显示的输入电压范围不同?

    这样、我可以从 UCC2808A-2获得10V 至30V 的输入吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki-Yong:

    数据表显示了进入 VDD 引脚的绝对最大电压和电流。 如果您的系统预计电压尖峰超过15V、则串联电阻需要将电流限制在20mA 以下。 IC 内部的齐纳钳位不能处理的过多。

    我希望这可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是我想要的答案。

    我认为数据表中的36V 至70V 意味着最低输入电压为30V。
    它不是尖峰电压。

    数据表的绝对最大额定值中显示的 IDD 为10mA 或更低。
    图中所示的20mA 电流限值在哪里?

    UCC2808A-2是否可以接受典型24V 的10.8V 至30V 输入电压?
    我希望该问题得到准确的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki-Yong:

    最大电源电流正好低于上面突出显示的电源电压。 在10mA 时测试了最大15V 电压。 流入引脚的最大电流不应超过20mA。 数据表中的典型应用具有一个51k Ω 电阻器、用于在启动期间限制流入此引脚的电流。 一旦控制器运行10欧姆电阻器、1mH 电感器和10.1uF 电容会限制电流并滤除辅助绕组上的电压尖峰。  

    即可回答您的问题。 不能将24V 直接连接到 VDD。 您将需要一个电阻器来帮助限制流入 VDD 引脚的电压和电流。  

    我希望这可以回答您的问题。