This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:LM5155

Guru**** 2559470 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237440/lm5155-lm5155

器件型号:LM5155

大家好!

我使用 LM5155进行升压转换器设计。 输入为3.6V、输出为12V/0.5A。 该设计在低温条件下运行良好、但当温度高于220F 且存在某种不稳定时、电源的电流消耗会不断增加。 我不确定哪个部件导致了问题。 LM5155和电感器为125C、MOSFET 和二极管为175C。 所有电阻器和电容器的温度至少为155C。 非常感谢!

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的联系。 您是否可以在高温和低温条件下发送 SS、CS、FB 和 Vout 处的电压范围?

    还能发送热像图和布局图吗? 电流漏极增加的数量级是多少?

    我们期待收到您的反馈。

    此致、

    莫里茨