This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:驱动 N-MOSFET

Guru**** 2766015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM74502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239230/lm74700-q1-to-drive-n-mosfet

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74502-Q1

您好!
我正在寻找一个驱动 N 沟道 MOSFET 的解决方案。
用例:
我使用8V 至24V 工作电压、电流约为60A 的电池来驱动我的负载。
我正在寻找通过在高侧使用 N-MOSFET 来控制负载的解决方案、我是否有任何可以在应用中使用的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muda、您好!

    LM74700-Q1是一款理想二极管控制器、适用于采用仅理想二极管配置来驱动 FET、其中 N-FET 源极连接到输入端、漏极连接到输出端。    理想二极管控制器 仅可防止输入反极性并有助于反向电流阻断。 理想二极管 FET 无法由于体二极管方向而阻断正向电流 、因此不能用于电源路径开/关控制。

    您需要查看 LM74502-Q1或 TPS48111等器件、如下所示。