This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:器件型号差异

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2950-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232478/lp2951-part-number-difference

器件型号:LP2951
主题中讨论的其他器件:LP2950-N

大家好、

我的客户当前正在使用 LP2951ACMM-3.3/NOPB、但存在采购问题、LP2951CMM-3.3/NOPB 似乎是很好的替代产品、但我没有找到这两个器件之间差异的描述。

对 不同器件型号进行了 EC 比较、但格式似乎未对齐。 此外、大多数特性都是相同的。

您能告诉我这两个器件之间的区别吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将注意到、LP2950-N 的 A 版本在输出精度、线路和负载调节等方面的规格是相似的、但容差更小。 这些器件几乎完全相同、只是 A 版本的监管更加严格、以便满足市场对更高端性能的要求。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John  

    我已经阅读了以上电子邮件、处境与我似乎无法从 TI 获得 LP2951ACMM-3.3/NOPB 交货周期的情况相同

    我曾尝试提供 LP2951CMM-3.3/NOPB  、但这是我得到的响应。  

    请您看一下并告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Rasheed,

    我将指派一名产品营销工程师来帮助您浏览我们的产品系列以及我们推荐的产品、谢谢您的耐心等待。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John  

    非常感谢您的答复,是的,是的,因为这造成了我几个月的压力,我应该在2周内交付,但我仍然没有解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Rasheed,

    对于类似的输入电压范围和精度、我 在此推荐 TPS7B8633QDDARQ1作为替代方案。  如果有任何要求未得到满足、请告诉我。
    请查看下面的规格快速比较:

      LP2951ACMM-3.3/NOPB TPS7B8633QDDARQ1
    输出电流(最大值)(A) 0.1 0.5
    输入电压(最大值)(V) 30 40
    输入电压(最小值)(V) 2.3 3
    固定输出(V) 3.3 3.3
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    51 65
    噪声(uVrms) 160 280
    温度范围内的精度(%) 1 1
    压降电压@满载
    (VDO)(典型值)(mV)
    380 370
    IQ (典型值)
    (mA)
    0.075 0.02
    输出电容器类型       陶瓷 陶瓷
    热阻
    θJA (°C/W)
    43 29.7
    工作温度
    范围(C)
    -40至125 -40至150

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯,你好

    感谢您的回复、我将进行查看、您知道 TI 何时会有库存、因为我看到没有库存、您知道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Rasheed,

    对于 目前商店中有供应的 TPS7B8633QDDARQ1、请查看连接的链接。

    对于 LP2951ACMM-3.3 、由于 TI store 上没有库存、我建议您单击"通知我"链接。 您也可以联系您当地的销售代表了解更多信息。

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    感谢您的回复、TPS7B 是 SOIC、LP2951ACMM 是 VSSOP。

    从2023年2月到现在我一直在点击"通知我",我仍然没有得到任何反馈或任何类型的指示。

    我认为这项服务从 TI 方面来说是不可接受的、没有任何通信、我从2023年2月以来一直在做这项工作、我可以在全年的其余时间都做这项工作。  

    仍然不知道我是否会得到响应。

    这种"缺乏沟通已经给我的客户服务带来了大量问题、我已经导致生产停止。

    我希望 TI 能改进他们的游戏、并在 库存可用性或交货周期方面拥有更多第一手在线支持系统  

    感谢 您一直以来为我们的成功