This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502H:UVLO 行为不一致

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239173/lm74502h-inconsistent-uvlo-behaviour

器件型号:LM74502H

配置为输入浪涌抑制器的 LM74502H 与 UVLO 存在不一致的行为。

UVLO/EN 引脚通过电阻分压器连接、分别在1.14v/1.24v (标称值)下运行下降/上升操作。  下降沿关闭行为是正确的、并且可以预测、但器件不会在上升沿持续复位、有时高达1.5V

什么原因可能导致这种行为?  使用数据表中的应用原理图"9.3输入浪涌抑制器"时、我观察到同样的情况。 FET 为 IPD034N06N3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    请分享以下信息:

    1. 在 EN/UVLO 上升沿期间捕获以下信号的波形捕获。
      1. EN / UVLO、VCAP、VS、GATE 和 VCAP-VS (使用数学函数)
      2. VIN、Vout、GATE、 EN/UVLO
    2. PDF 格式的原理图