This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51396A:需要替代部件

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61480-Q1, TPS51396A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239229/tps51396a-alternate-part-need

器件型号:TPS51396A
主题中讨论的其他器件:LM61480-Q1

您好!

我需要 Iout (max) 8A 降压稳压器、其输入电压(min)- 4.5V 、输入电压(max) 24V、输出电压(5V)用于汽车应用。 我需要适用于该规格的替代器件。 您能提供一些器件建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praven、您好!

    您的应用是否需要 Q 级产品? 根据您的要求、LM61480-Q1可能适合您。

    我对 TPS51396A 在您的汽车应用中的用途感到困惑吗?

    BTW、您能与我们分享申请详情吗? 类型的终端设备等。 您能给我展示一下使用8A 器件的原因吗? 降压转换器的负载是多少?

    BRS

    资旭