This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1-Q1:什么是 TPSF12CX-DESIGN-CALC 中的 RPAR CPAR

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238135/tpsf12c1-q1-what-is-rpar-cpar-in-tpsf12cx-design-calc

器件型号:TPSF12C1-Q1

TPSF12Cx 快速入门计算器修订版 A2.xlsm 中、 CM 扼流圈模型中 RPAR 和 CPAR 的定义是什么。 您能否绘制相应的模型、让我知道 RPAR 和 CPAR 的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yee:

    CPAR 是从开关节点到机箱接地的有效寄生电容、Rpar 是相关的串联电阻。 CPAR 是此处的关键参数、因为它设置了给定开关电压 dv/dt 下共模(CM)电流的振幅。 典型值为100pF。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红色框中是 RPAR 和 CPAR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yee:

    即 CM 扼流圈寄生电容和寄生电阻。 阻抗与频率曲线可用于推导这些参数(Rpar 是谐振时的峰值阻抗、CPAR 通过 LCM 设置谐振频率)。

    此致、

    时间