This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564247:热问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238284/tps564247-thermal-issue

器件型号:TPS564247

我将 TPS564247DRLR 用于2.8VDC、在最坏情况下、最大负载为2.5A。

2.8V 输出端的标称电流通常为100mA。 仍然、我已经使用2.5A 完成了所有测试、从而得到最坏情况下的温升。

 

我考虑 Rja=70deg 来使这一上升。

实际上、我可以确认相同。

现在我要重点说明的是 、该 IC 在2.8V 输出下的额定电流是否足够高、还是通过修改布局来降低温度、因为我需要将其运行到高达70度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    我将签入实验、稍后向您提供反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    在 EVM 板上、我设置了与您的 Vout =2.8V 相同的值。  负载= 2.5A、芯片温度为51摄氏度(图1)。 这是为了满足设计要求、

    2. 可以,您可以增加布局的铜面积以增加散射。

    3.在你的计算中具体参数的含义我不太明白。 您能提供更多详细信息吗?

                                                图.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下计算是使用实际电路板完成的、以找到正确的功耗

    N =效率

    PD_TOTAL:降压稳压器中的总功率损耗

    PD_IC:(PD_TOTAL -电感器损耗)给出了 IC 中的功耗、不包括电感器损耗。

    p_ic_s=仅针对 Mathcad 计算、我使其变得无单位。

    如果根据数据表和12V 输入、假设您的效率为92%、则功率损耗约为0.6。

    因此温升= 0.6*58C/W+25C=59度。 (根据数据表)

    因此、您的 EVM 可能具有大约43C/W 的极低 RJA。

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自行校正后、高于计算出的59度、即您观察到的结温和外壳温度为51

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deepak!ć

    因为大部分热量都经过底部。 所以我们认为外壳温度等于结温。