This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:TPS55288反馈电阻器添加了前馈电容器/电阻器效应

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239096/tps552882-q1-tps55288-feedback-resister-added-feedforword-capacitor-resistor-effect

器件型号:TPS552882-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55288

当使用 TPS55288外部电阻分压器设置输出电压时、负载瞬态响应不好、
我将一个电容器与外部电阻分压器并联、RtoP.transient 响应得到了改善。


我搜索文档并找到了一种将前馈电容器和电阻器与 Rtop 并联的方法、
在本例中、我想问 TPS55288输出是否有任何副作用。

如果没有缺点也只有优点、我想使用这种方法。

此外、我想知道改进瞬态响应的原则。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chul:

    可以添加与上部反馈电阻器并联的 Cff、RFF。  

    请测试环路波特图、并确保所有工作条件下的相位裕度高于45度、增益裕度>8dB。