This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74201:自消耗电流

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238673/tps74201-self-consumption-current

器件型号:TPS74201

您好!

如果 TPS74201输入电压为4.2V、输出电压为3.3V、偏置电压为5V、

以 mA 为单位的静态电流是多少? 我们是否可以认为流经 IBIAS 的电流大约为4mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IBIAS 主要取决于温度、因此如果您的工作条件低于125°C、那么您可以预期 IBIAS 小于4 mA。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我明白了。

    谢谢!
    HOTA