This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:粗略 FOD 校准

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233917/bq51050b-rough-fod-calibration

器件型号:BQ51050B

我们正在研究两款将 BQ51050用于无线充电接收器的新产品、但没有计划将其用作经过认证的 Qi 产品。 我们希望它们尽可能符合 Qi 标准/兼容、但是。 肯定没有足够的资金来购买 Avid FOD Tx。  我们制作了第一块原型板、但在连接到无线充电器时、不会开始电力传输。 我怀疑这是因为 FOD 需要调整,但不确定如何知道这是不是问题,而不购买昂贵的 FOD Tx。 非常感谢您对此问题的任何故障排除建议。  我在另一个论坛中看到过用于粗略 FOD 调整的主题选项、但在提供足够有用信息之前、谈话被移至私人电子邮件中。

谢谢!

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接下来、可以对 R-FOD 和 R-OS 进行哪些更改以从根本上关闭 FOD 以进行测试? 我在想、如果我能做到、那么芯片根本就不使用 FOD、看看它是否能工作、我就知道我的电路中其他地方是否有问题。

    谢谢!

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯汀您好

    出于测试目的,可以对 R-FOD 和 R-OS 进行哪些更改以基本上关闭 FOD?

    一组安全的测试值、R-OS (RECT 至 FOD) 42.2k、R-FOD (FOD 至 GND) 226 Ω

    能否发送原理图进行审阅?

    您还在使用什么线圈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将致力于完成示波器捕获。 您希望我如何共享原理图? 我使用的是  TDK WT202012-15F2-ID 作为线圈。

    谢谢!

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥斯汀

     WT202012-15F2线圈有几个问题。  这是一个良好的 TX 线圈、但不是一个良好的 RX 线圈。  L 值仅为6.2uH、直径小至20mm。

    TDK WR2230-26M8是27uH 和22mm 的更好解决方案。

    您希望我如何分享原理图? [/报价]

    您可以附加为 PDF 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上了原理图。 选择线圈的原因是具有集成的对齐磁体和铁氧体屏蔽。 该充电器的连接方式与 Apple Watch 充电器类似、因此它应该始终近乎完美对齐。 我给的线圈可能会工作、还是不起作用?
    e2e.ti.com/.../8321.Battery-Charger.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WT202012将具有更低的增益、并且开始电力传输将更加困难。  线圈到线圈的距离需要保持在较低的水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Charger-Scope-Capture-Shutdown.xlsxe2e.ti.com/.../Charger-Scope-Capture-Startup.xlsx

    我附上了针对启动和关闭的示波器捕获。 我不认为 PNG 文件是非常现实的,因为范围程序不是最好的显示数据,但 Excel 文件包括所有数据。 捕获使用我发送的原始原理图中的 FOD 电阻值。 同时、我将致力于将它们更改为您建议的值。 如果您需要其他信息、请告诉我、以便找出问题所在。

    谢谢!

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥斯汀

    感谢示波器捕获。

    电压是否正确、振幅低至小于1V?

    RECT 上的电压需要增加到2.7V 以上(UVLO)、RX 才能回复 TX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    抱歉、在多做一些测试后、我发现示波器上的通道1无法正确校准。 我的示波器相对便宜、因此我无法100%确定其准确性。 我在通道2上重新进行了捕获并获得了该数据。 峰值接近7V、是更正常还是异常高?

    e2e.ti.com/.../Charger-scope-capture.xlsx

    谢谢!

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢奥斯汀

    您能否详细了解一下其中一个脉冲?  尝试查看 RX 是否对 TX 做出回复。

    以下是您在启动时应该看到的内容。

    e2e.ti.com/.../0728.bqTESLA-FAQ_2D002D00_Start-up.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    我认为我的问题是我正在使用的发送器线圈。 我订购了一个不同的,将在一周内到这里. 当我能够使用它进行测试时、我会回复给您。

    谢谢!

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够将 Ros 和 Rfod 更改为您建议的值、并进行了另一个示波器捕获。 我不确定问题是什么。 电力传输仍然未启动、但发射器上的充电指示灯亮起几秒钟、然后关闭、并将定期再次打开/关闭。 请告诉我、我是否可以采取其他措施来帮助解决问题。

    谢谢!

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥斯汀

    感谢示波器捕获。  RECT 电压大约为3V、这是低电平。  控制数据包应命令发送器运行点在 RECT 处产生7V 电压。  我们可以看到控制数据包以及一定的电压运动、但它很低。

    使用  WT202012-15F2-ID 线圈进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、使用  WT202012-15F2-ID 进行测试。 我手头有 Wurth elektronik 760308105214线圈、如果您认为它可能效果更好、我也可以使用它进行测试。 否则、我将查找其他要订购的 Rx。 遗憾的是、 您推荐的 TDK WR2230-26M8线圈对于我们的外壳来说有点太大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请试用 WR2230-26M8  

    我在示波器捕获中看到的问题是较低的 RECT 电压、这与 RX 线圈 L 值相关、较高的 L 将提供较高的系统增益。