This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2809-2:UCC2809-2

Guru**** 2585595 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238584/ucc2809-2-ucc2809-2

器件型号:UCC2809-2
主题中讨论的其他器件:TL431

e2e.ti.com/.../PMP4113_5F00_REVF_5F00_BOM.XLSe2e.ti.com/.../PMP4113_5F00_REVF.PDF

早上好、

 

2009年、我向德州仪器申请了基于 UCC2809-P-2 PWM 控制器的参考设计。 德州仪器为我提供了一份应用图纸、一份 BOM 以及一份针对我的应用的测量报告。
今天、我们的制造工厂在位于预滤波电源次级的2.2uF 100 V 电容器上遇到短路问题。
我正在寻找有关德州仪器在这些电容器上可能遇到的有关 PWM 控制器的此参考设计的问题的信息。
您的帮助将对我们大有帮助。 随附的是图、BOM 和测量报告。
我的联系方式
塞巴斯蒂安·哈杜奇
国际 ALE 公司
32 Avenue Kl é ber
92707 Doves
法国
电话:01 55 66 70 52

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来设计人员仍然在 TI。 如果您可以提供您的电子邮件地址、我可以帮助您与设计人员建立联系、因为这是他的设计、他们可以提供更好的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    以下是设计文件:

    e2e.ti.com/.../PMP4113.zip

    我将客户的联系信息放在螺纹跟踪工具中。

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在与原始设计师联系。 根据结果、设计人员或我将通过电子邮件与您联系。 我将关闭该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据与原始设计人员的交谈、您能否检查 L1是否正确安装在故障电路板上?

    还要检查较低电压输出是否没有任何问题。  如果低压输出发生短路、TL431电路将无法通电、从而导致 OVP 事件、这可能会损坏您提到的电容器。