主题中讨论的其他器件:TL431
e2e.ti.com/.../PMP4113_5F00_REVF_5F00_BOM.XLSe2e.ti.com/.../PMP4113_5F00_REVF.PDF
早上好、
2009年、我向德州仪器申请了基于 UCC2809-P-2 PWM 控制器的参考设计。 德州仪器为我提供了一份应用图纸、一份 BOM 以及一份针对我的应用的测量报告。
今天、我们的制造工厂在位于预滤波电源次级的2.2uF 100 V 电容器上遇到短路问题。
我正在寻找有关德州仪器在这些电容器上可能遇到的有关 PWM 控制器的此参考设计的问题的信息。
您的帮助将对我们大有帮助。 随附的是图、BOM 和测量报告。
我的联系方式
塞巴斯蒂安·哈杜奇
国际 ALE 公司
32 Avenue Kl é ber
92707 Doves
法国
电话:01 55 66 70 52