This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:电源更改为 POE 时、输出电压会下降

Guru**** 2522740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS23753, TPS23753A, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237074/tps23753a-vout-drop-when-power-source-change-to-poe

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:TPS23753TPS2372、TPS2373

您好!

 客户正在测试 TPS23753的电源更换功能。 他们按照以下应用手册来设置自己的电路板:

在他们的测试中、插入 POE 源时就出现了 Vout 压降。

CH1:输出电压5V、

CH2:VDD-VSS

通道1:栅极

通道2:VC

通道3:5V 输出电压

在以下链接中使用选项2具有类似的结果。

https://www.ti.com/lit/an/slva306a/slva306a.pdf

 客户想要确认是否始终发生了输出压降? 或者如何修改 TPS23753A 电路来防止压降? 任何其他芯片都能将电源从适配器顺利更改为 POE? 感谢您的友好帮助。

此致、

G·滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    不满足 MPS 要求时可能会出现压降。
    他们可以尝试实现以下电路、
    使用 D_p 二极管和串联电阻有助于提供所需的电流以满足 MPS 要求:


    您所链接的文档的第3.6节可提供有关此方面的附加信息。

    借助具有自动 MPS 功能和浪涌延迟功能的器件(如 TPS2372)、
    但也可以通过此 TPS23754A 手动实现。

    希望这对您有所帮助!
    此致!
    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    slva306a.pdf 数据表

    选项2限制和3.2选项2、PoE 首选项

    #PoE 首选项将在 PoE 接管时导致重新启动

    请确认 TP23753A POE 首选项,是否有重启机制?

    千克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K.C.、
    是的、切换到 PoE 的 选项2、PoE 首选项时会重新启动。

    此致!
    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarach、

    KC 曾经在其测试电路中测试添加了 DP 和1.5K 电阻。 我们看到栅极在栅极停止切换(这意味着 PD 重新启动?) 输出下降(适配器无法用作电源...?)。

    1.添加 MPS 电路后、有没有其他可以平稳转换的方案? KC 当前未移除适配器电源。 他只是想把电源从适配器顺利转换成 POE。 如果使用选项2电路、是否总是有重启?

    2.是否有其他解决方案可以平稳地将 POE/适配器电源打开? TPS2373或?

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/delivering-a-smooth-transition-from-ac-to-poe-power

    感谢您的答复。

    此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    感谢 Very Mach,任何其他的 IC 解决方案支持 PoE 首选?.

    条件:不重新启动、适配器+12v 输入和 PoE 首选项

    千克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gary 和 KC:

    抱歉、如果 V_POE < V_adapter、则具有 PoE 优先级的选项2电路将始终重新启动。

    请问您的 PoE 的电压是多少?
    如果您想要实现 无缝转换,则 PSE 的电压可能需要高于12V。

    目前、不可能 以这种方式实现无缝解决方案。

    谢谢。  
    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    V_POE --> 48V+-20%,V_adapter.--> 12V+-20%

    感谢 K.C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KC 和 Gary:
    方案2布局的问题是 PoE 有很多机会关闭。
    为了可能避免这种情况、您需要使热插拔 FET 始终开启、因为开启内部热插拔将使其从浪涌模式启动。
    在浪涌模式下、可以停止 PWM CTL 以导致输出电压下降。  还需要 
    为 PoE 优先级实施高侧 FET、
    然后需要限制该 FET 上的电流、这可能非常困难。

    在这种情况下、建议改用选项3、这种情况下您有更好的机会实现无缝过渡。
    但是、 如果您想保持 PoE 优先级、则需要降低 V_adapter 的电压来满足 V_adapter≤V_OUT 的要求。

    此致!  
    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    非常感谢

    使用选项3是可以的,我目前没有任何问题,如果有任何问题,我会再问。

    千克