This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:器件建议

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239023/tps2640-device-recommend

器件型号:TPS2640
主题中讨论的其他器件:TPS2663

大家好、

    客户的请求如下所示。 我想知道我们是否可以使用电视和电子保险丝来满足客户的需求。 那么、您能帮助我找到电子保险丝或 TVS+电子 保险丝吗?

最小供电电压 μ VDD (最小值)] <-10V(可以在-10V 浪涌)下站立
最大供电电压 μ V[VDD (最大值)] >40V
输出通道数[数量 数量] 1
最小限制电流[Ios (min.)] 3A
最大限制电流[IOS (最大值)] /
过流保护延迟时间 μ V[TOFF (OC)] /
待机电流 μ A [待机电流] /
RDS (ON)[RDS (ON)] 尽可能小
典型静态电流 μ A [静态电流(典型值)] /
Rth (ja)[ Rth (ja)] /
其他特性[其他功能] Vbus 过压保护
最低工作温度[Ta (min.)] -40
最高工作温度[Ta (最大值)] 85
长(典型值)[长度(典型值)] ≤2mm
宽(典型值)[宽度(典型值)] ≤2mm

   您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    要支持3A、40V 和浪涌、请查看 TPS2663

    您能否共享 EE 详细信息

    此致

    勒凯什