This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784-Q1:TPS78401BQWDRBRQ1其输出电压是否可调?

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238696/tps784-q1-tps78401bqwdrbrq1-can-its-output-voltage-be-adjustable

器件型号:TPS784-Q1

专家、您好!

我可以问一下 TPS78401BQWDRBRQ1是可调输出电压还是可调输出电压为100mV 吗?  

我的客户希望使用可调节的输出电压。

此致、

文廷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、文婷、

    OPN 上的01保留给可调节器件。

    该器件仅提供 0.65V 至5.5V 的电压、增量为50mV。

    此致!

    朱利耶特