This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:原理图检查

Guru**** 2537190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ25620, BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235771/bq25622-schematic-check

器件型号:BQ25622
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQ25620

您好!

我已经设计了一个使用此部件的定制电路板。 将它 与 EV2400连接到 BQStudio 时、我遇到了一些问题:

1) 1)我可以正确读取和写入寄存器。 我之所以检查此情况、是因为 BQStudio 在每次通信后都会显示 ACK OK、而且如果我将 IC 置于关断模式、它也会完全关闭电源。

2) 2)当我读取内部寄存器时、我看到 BQStudio 检测到 BQ25620而不是22。 我不知道为什么会发生这种情况、因为我使用的是22、芯片顶部的器件型号是 BQ25622。

3) 3)我 想使用 OTG 输出、以便有一个独立于电池电压的4.5V 电源线。 我激活 EN_OTG、但电压不变。 目前、我单独使用了 BQ25622、没有为其连接任何负载。 您知道会发生什么情况吗?

4) 4)我还准备了 EV 板、它确实可以正常工作并正确激活 OTG 输出。

附加后、您将找到 BQStudio 中的 BMS 和寄存器字段视图的原理图。

Ø 1µH 线圈是: Vishay 的 IHHP0806ZHER1R0M01、它的规格与 EV 板中的类似。 这是问题吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查 TS 引脚连接。 GUI 会显示 TS FAULT (HOT)。 有关 详细信息、请参阅 d/s 上的9.3.6.1升压 OTG 模式。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:  

    你是对的。 TS 有故障、因此我 将 TS_IGNORE 位设置为1、然后我可以激活 OTG。

    但是、我确实需要使用 TS 进行温度保护。 我仔细检查了原理图并将其与电动汽车电路板进行了比较、发现热敏电阻连接的 GND 引脚上缺少一个10k 电阻器。

    我在电路板上添加了一个、但 TS 故障仍在激活。 您是否知道 TS 连接可能还会出现什么故障?

    我正在使用该热敏电阻: 103JT-025

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在未安装热敏电阻的情况下、电动汽车电路板上的10k 电阻器似乎要模拟热敏电阻。  

    因此、我的原理图毕竟是正确的、我相信。 但仍然不起作用、它一直说 TS 存在故障。

    我用热敏电阻替换了10k、没有改善、仍然检测到故障。

    您能为我指明正确的方向吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还没有回答第2点、为什么我在使用22时 BQStudio 会检测到 BQ25620。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在检查这些位、似乎因为 IC 内置了不正确的 PN、似乎很奇怪...

    硅是否会被误码?

    附加后、您将找到我的定制电路板和经过分析的器件、您可以清晰地阅读 BQ25622。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何时在 BQStudio 中更新 TS_STAT 位?

    我始终读取 TS_NORMAL、但在激活 EN_OTG 时、它自动切换到 TS_HOT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下一个工作日与您联系。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了 PCB、发现在我启用 OTG 时 TS_BIAS 未激活。

    借助 EV 电路板、它输出350µs Ω 的脉冲信号、但在我的电路板中未激活。

    我已经进行了短路或连接不良的测试、但我的 PCB 似乎没问题。  

       启用 OTG 时、REGN 被拉至高电平。 如果我在连接热敏电阻的情况下将 REGN 信号连接到电阻阵列、BMS 正常工作。  

    问题似乎来自此引脚。 而且、BQStudio 与该芯片一起检测 BQ25620这一事实并不与 TS_BIAS 一起提供、这似乎是一个不良芯片。 从来没有发现任何芯片有这样的问题、但我不知道可能是什么问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在激活 EN_OTG 并且当 TS 被忽略并且看门狗被禁用时、它正常工作。  

    但是、当我将负载连接到该输出时、它会突然崩溃。

    我已经使用 EV 电路板测试了这个相同的负载(加载了相同的寄存器)、一切都正常。

    我现在完全被卡住了。。。 请帮助

    OTG 错误:

    EN 是深蓝色迹线

    OTG 为黄色轨迹

    TS_BIAS 浅蓝色

    TS 为粉红色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以检查 VBAT (BAT 引脚上的 BAT 电压)和 VREGN (REGN 引脚电压)吗?

    9.3.6.1升压 OTG 模式

    当满足以下条件时、升压操作被启用:

    1. BAT 高于 VBAT_OTG

    VBUS 低于 VBAT+VSLEEP

    3。升压模式运行被启用(EN_OTG = 1)

    4. VTS_OTG_HOT < VTS < VTS_OTG_COLD、

    5. VREGN > VREGN_OK

    EN_OTG = 1后的6.30ms 延迟

    7. REG0x0C 中的升压模式稳压电压高于电池电压的105%。

    谢谢。

    宁、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,宁

    您可在此对以下内容进行电压分析:

    OTG:黄色

    VBAT:粉色

    REGN:浅蓝色

    脉冲负载:深蓝色

     

    OTG 似乎无法承受负载、即使使用 EV 电路板时、它可以承受的负载和负载都是大约1A。 IOTG 配置为3.2A。

    请检查为什么 ID 寄存器是 BQ25620而不是 BQ25622、这是否正常?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 PCB 的一些图片、因此您可以检查是否存在可能的问题。  

    电源平面宽度为2mm、是焊盘连接处最小的平面(0.2mm)

    我在 BQ25622下方路由了2个过孔、即 TS_BIAS (引脚5)和 SW (引脚16)。 对于47n 电容器信号、SW 过孔会进入背层。 与线圈的连接在顶层完成。

    希望这对您有所帮助。

    如果您是任何一位同事、您可能愿意参加一对一会议来解决此问题、这将非常有帮助。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 VBUS 引脚上添加一些电容(例如470uF)、然后尝试再次启用 OTG。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经在 VBAT 引脚上添加了490µF Ω、并且在 VOTG 迹线上添加了460µF Ω、没有任何改进。

    我已将460µF μ V 添加到 VBUS 引脚并获得相同的结果。

    我已将电子负载连接到定制电路板的 OTG 输出端。 我可以从 OTG 引脚成功获得1.1A 的恒定电流、但如果我将电流增加到1.2A、则关断。

    即使我的 IOTG 寄存器设置为最大值3.2A、此 IC 似乎也限制在1.2A。

    希望这有助于澄清问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我为什么在 BQStudio 中检测到 IC 为 BQ25620、以及为什么 TS_BIAS 无法开启。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、我们没有得到此类器件的器件 ID 不正确。

    您可以在 VBUS 引脚上尝试更高的电容吗? 例如680uF 或1000uF。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)我给你的照片作为证明所以,为什么它识别为另一个芯片? 为什么寄存器不正确?

    这是否与 TS_BIAS 未激活有关? 你说我是在撒谎吗?  

    2) 2)为何应在 VBUS 处增加电容? EVBoard 不需要这么大的值。  

    我使用的是刚刚 由电池供电的 BQ25622。 现在没有电源信号连接到 VBUS、那么总线中的电容如何影响 OTG 输出呢?

    为什么 OTG 在1.2A 时关断? 这与什么有关吗?

    我想你有足够的信息来作出一些结论。 请回答我之前的所有问题、并详细说明您的答案并说明理由、以便我了解我应该这样做或那样做的原因。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)这是我们第一次听说 器件 ID 不正确。

    2) 2) VBUS 引脚上的更高电容有助于 EVM。

    对于这两种行为、您是否在多个电路板上尝试了多个器件?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)我应该怎么做? 该器件是原始型号、并与 TI 软件配合使用。如果这是您第一次听说这种情况、您可能需要帮助我

    2)这根本没有帮助

    我尝试了所有板、它们的行为都相同

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能提供以下建议吗?

    1.您的 IC 的顶部标记是什么? IC  顶部标记的清晰图片会很棒!

    2.您从何处购买 BQ25622 IC、数量是多少?

    非常感谢。