This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:基于 PM8861的设计-变压器电感值

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238960/ucc2897a-pm8861-based-design---transformer-inductance-value

器件型号:UCC2897A

您好!

我们需要 在隔离式有源钳位正向电源板设计中使用 PM8861原理图。 主要关注变压器和磁电感选择。

我们的规格:

Vin1范围:18V 至72V 直流

Vin2范围:72Vdc 至150Vdc

输出:12V 直流、3.6A

SW 频率:200kHz

电路板布局:我们希望将同一 PCB 用于 Vin1和 Vin2 (更改器件规格)  

关于变压器:我们 确定了Coilcraft 的"ZA9609-AE"变压器。 该部件具有两个初级绕组、我们希望初级绕组并联、以实现 Vin1范围。 对于 Vin2范围、我们可以串联初级绕组吗? 这种方法是否有效? 您是否发现任何问题?

或者我们是否可以使用"HPH6-2400L"变压器?

谢谢!

约翰·约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnson、

    您可以串联或并联变压器初级绕组。 并行连接时、请确保注意点极性、并且次级输出共享常见的负载。 这样做可确保变压器正确共享负载。 这是变压器的工作原理、但优化有源钳位转换器拓扑的 ZVS 运行仍需要磁化电流和磁化电感问题。 请参阅 SLUA535A 的第4.2节。 另请参阅 此处的有源钳位技术演示

    此致、

    史蒂夫·M